This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:DSN 文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288EVM-045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120787/tps55288-dsn-ile

器件型号:TPS55288

大家好、

客户要求提供 TPS55288 DSN 文件、我无法从 TI.com CAD 符号下载该文件。 可以直接与我分享吗? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您使用 E2E 论坛。 关于您的查询、我在这里附加了该文件。 请告诉我您和客户的需求是否满意。

    BR、

    Haroon

     e2e.ti.com/.../ul_5F00_PTPS55288RPMR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您提供该文件、请您在 EVM 板原理图上提供 DSN 文件。 DSN 文件->IC 符号引脚名称和大小。

    BTW、客户正在使用  OrCAD/Allegro PCB Editor v17.2+。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    哪个 EVM 适用于 TPS55288器件-045 (400kHz 运行)或-053 (2MHz 运行)?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我想使用 TPS55288EVM-045。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我无法找到此特定文件、它可能不可用。 您能否打开另一个线程、请求此器件 EVM 的 DSN 文件?

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    当然、刚才创建了另一个 E2E 帖子、如下所示。

    (+) TPS55288:TPS55288EVM-045 DSN 文件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Mike