请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25122 主题中讨论的其他器件:BQ25120
你(们)好!
我们正在尝试在充电时监控 VBAT、但我似乎很难通过将 0x0b10000000写入 BQ25120_BATT_VOLT_MONIT_REG 来触发新的测量。
但是、当我移除 VIN 电源时、相对值似乎会更新。 如何即时测量电池电压?
我们希望使用此测量值、以便最大限度地减小 TI 芯片上的压降。 想法是动态调整 VBATREG 和 VINDPM 阈值、然后读取 VINDPM_STATUS 位以查看我们是高于还是低于 VINDPM 电压。 您对此有何看法? 这是可能的吗?
此致。