This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:Xilinx ZU7ev DC/DC

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30604, TPSM82864A, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121220/lmz30604-xilinx-zu7ev-dc-dc

器件型号:LMZ30604
主题中讨论的其他器件: TPSM82864ATPSM82810

您好!

我正在设计一个交付给客户的板、该板的交付时间很短。 因此、我尝试找到一个库存中可以与 Xilinx ZU7EV 配合使用的 DC2DC。 当前没有可用的配置 PMIC。 我想验证 LMZ30604组件是否可用于以可靠的方式为 ZU7EV 组件提供电压?  LMZ30604可配置 为生成所需的电压、但我想知道是否建议使用该器件、或者库存中的其他器件是否更好。


电压为0.85V、0.9V、1.2V、1.8V。

谢谢!

Yossy Goldenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy、

    感谢您与我们联系。

    目前、TI store 中有大约~450件 LMZ30604。 您可以考虑的其他可能解决方案包括 TPSM82864A 和 TPSM82810 (请参阅下面的 DS 链接)。 它提供了更小的解决方案尺寸、并且具有成本优势、从长远来看、它将具有更好的组件电源。

    您是否与当地 TI 销售团队联系? 电路板组装需要多少个单元?

    TPSM82864A: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm82866a.pdf?ts=1658908113794&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM82866A%253FkeyMatch%253DTPSM82866A%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    TPSM82810: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm82810.pdf?ts=1658909809338&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    非常感谢您的所有支持!

     

    我已经订购了大约50x LMZ30604、以便在任何情况下都有库存。 我之前看过您建议的组件、但由于它们目前缺货、我决定使用 LMZ30604组件。

    我需要在10月底之前准备好7个原型卡(原理图已经完成,目前使用的是 LMZ30604),所以我只在现在可用的板上设计。 我计划在最后一步中对直流/直流器件进行布局、因此可能会有一些库存更改。

    [引用 userid="394624" URL"~支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121220/lmz30604-XilinX-z7ev-dc-dc/4157804#4157804]\n 您是否与当地的 TI 销售团队联系? 电路板组装需要多少个器件?[/quot]

    几周前、我们就其他组件与 TI 以色列联系、他们声称自己不会这样做。

    请务必了解、在您看来、LMZ30604是否可用于 ZU7EV (尤其是低电压。对于电流、它们是可以的)?

     

    谢谢!

    此致、
    Yossy Goldenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy、

    明白。 您已经拥有可在构建中使用的 LMZ30604样片。

    如果 ZU7EV 的输出电压容差不需要比+/-1.5%更小、则 LMZ30604应该不会出现问题。 但是、我不知道负载电流要求、因此我无法检查 IC 是否能够支持它。 您知道0.85V、0.9V、1.2V 和1.8V 电压轨的电流要求吗?

    我们有一个适用于 ZU2CG-ZU5EV 的参考设计(请参阅下面的链接)、但我不确定它是否具有与 ZU7EV 类似的规格。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01480

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    再次感谢。  

    您的回答完全回答了我的问题。 谢谢。

    要求为(带 ZU7EV 的 Avnet SOM):1A@0.85V、 1A@0.85、1A@1.8V、 3A@0.9V、 3A@1.2V、  

    Yossy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy、

    感谢您分享负载电流要求。  LMZ30604应该能够支持电源轨所需的电流。

    此致、

    Excel