This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:TIDA-00381的 UCD3138问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, TIDA-00381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118786/ucd3138-ucd3138-issue-with-tida-00381

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: TIDA-00381

大家好、

很高兴与您交谈!

我的客户遇到有关 UCD3138的问题。 他们 根据 TIDA-00381参考设计使用 UCD3138设计 LLC。 与初始  TIDA-00381项目不同、它们会更改一些条件:

更改了频率范围:150kHz-500kHz

2.更改死区时间:100ns

3.关闭除 CIMINT_All_PWM2_COMP 之外的所有中断

4.仅运行电压闭环

问题是:当输出电压从1.5V 跃升至0.4V (fs=150kHz-500kHz)时、初级侧的全桥上部和下部 MOSFET 管会同时连接。  

您可以在这里发表一些评论吗? 我们是否应该在这里设置150kHz-500kHz?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里设置150至150KHz 是合理的、但您需要调整很多东西以使其正常工作。  该问题很可能与 LLC 上的模式之间的转换有关、例如从 PWM 到谐振或其他方式。

    您可能需要尝试将滤波器输出钳制为不同的值、以查看不同模式下发生的情况、并确保转换正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bower、

    感谢您的支持!

    1.我是否可以知道我们应该进行哪些调整以使其在150-500kHz 下工作?  

    2.您是说当输出电压从1.5V 跃升至0.4V 时,它可能在不同的模式下工作,对吧? 那么、如果我们设置足够的死区时间、为什么它仍然可以同时连接? 这是如何发生的?  您可以看到以下波形:(1CH:DPWM0A;2CH:DPWM0B;3CH:DPWM2A;4CH:Vout)

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要有关这里发生的情况的更多信息。  您是否突然将 EADC DAC 值从1.5伏变为0.4伏?  此时有多少电流流动?  数字示波器布线的具体信号名称是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bower、

    此处未连接 LLC 主电源电路、只需在 TIDA-00381 EVM 板中进行测试、 信号发生 器会生成电压跳转、从而像在实际电路中一样对输出电压跳转进行仿真。 目的是在 我们快速更改输出电压时验证150-500kHz 频率范围是否合理。

    对于示波器跟踪、1CH 为  DPWM0A;2CH 为 DPWM0B; 4CH 为 Vout。 您可以看到、当 Vout 从1.5V 跃升至0.4V 时、在 X1-X2时间范围内、2CH 绿色迹线保持高电平、因此同时连接上下 MOS。 当 PWM 模式转换为谐振模式时、这种情况似乎会发生、那么您在这里有没有评论、为什么死区时间会在控制模式发生变化时发生变化?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种模式的死区时间之间存在复杂的关系。 由于您是 TI 员工、我可以向您发送有关 LLC 代码的旧初步文档、这可能对您有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送 LLC 文档、客户正在研究它。  我将认为这已解决。  如果有更多问题、请开始另一个主题。