主题中讨论的其他器件: BQ24179
您好:
请帮助确认此充电电路是否存在问题。
我们现在面临的问题是、这个充电电路会影响系统的 USB 电路、这有点难理解。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
是的、该位默认为1。 现在我将其设置为0、电流可以增加到大约1.9a、但仍然无法达到充电器的3A 输出。
我还将寄存器中的最大充电电流和输入电流设置为3a。
还有其他地方可以控制吗?
我们尝试了五种充电器和三种充电线。 发现不同的组合具有不同的结果。 某些组合无法识别充电器类型。 即使识别 DCP 充电器类型、充电电流也会有所不同。 有些可以达到2.8A、有些仅为1.5A。
计算机中插入了一根 USB 电缆、无法将其识别为 U 盘。 五种充电头被识别为 SDP、充电电流为500mA。
您好 Jeff:
以下是两个不同充电器打印的寄存器值。
以前有一些问题。 客户使用 BQ24179
充电器 A:
-iBus_adc=1271000
-Get ichg_Curr=3000000
输入电流限制= 3000000
input_v_lim=0x24
-Chrg_stat_0=0x4f
-Chrg_stat_1=0x67
-Chrg_stat_2=0x1
-Chrg_stat_3=0x0
-Chrg_stat_4=0x0
-Chrg_FLAG_0=0x0
-Chrg_FLAG_1=0x0
-Chrg_FLAG_2=0x0
-Chrg_FLAG_3=0x0
-Chrg_CTRL_0=0xa2
-Chrg_CTRL_0=0xa2
-Chrg_CTRL_1=0x80
-Chrg_CTRL_2=0x40
-Chrg_CTRL_3=0x12
-Chrg_CTRL_4=0x0
-Chrg_CTRL_5=0x14
FAULT_STATUS_0=0x0
FAULT_STATUS_1 = 0x0
FAULT_FLAG_0=0x0
FAULT_FLAG_1=0x0
-iBAT_ADC=484000
iBus_adc=1281000
充电器 B
获取 ichg_Curr=3000000
输入电流限制= 3000000
input_v_lim=0x24
CHRG_STAT_0=0x4f
CHRG_STAT_1 = 0x67
CHRG_STAT_2=0x1
CHRG_STAT_3=0x0
CHRG_STAT_4=0x0
CHRG_FLAG_0=0x0
CHRG_FLAG_1=0x0
CHRG_FLAG_2=0x0
CHRG_FLAG_3=0x0
CHRG_CTRL_0=0xa2
CHRG_CTRL_0=0xa2
CHRG_CTRL_1=0x80
CHRG_CTRL_2=0x40
CHRG_CTRL_3=0x12
CHRG_CTRL_4=0x0
CHRG_CTRL_5=0x14
FAULT_STATUS_0=0x0
FAULT_STATUS_1 = 0x0
FAULT_FLAG_0=0x0
FAULT_FLAG_1=0x0
iBAT_ADC=1016000
iBus_ADC=2672000