This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:使用 TPS6521835而不是 TPS65218D0?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377, TPS65218D0, TPS6521835, TPS6521815, BOOSTXL-TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119660/tps6521835-use-tps6521835-instead-of-tps65218d0

器件型号:TPS6521835
主题中讨论的其他器件:AM4377TPS65218D0TPS6521815BOOSTXL-TPS65218

TI 发烧友们、您好!

我们现有的产品使用 AM4377 CPU 与 TPS65218D0电源管理 IC。 在首次将每个 IC 配置为与 TPS65218D0的默认配置相匹配的电压后、我们正在考虑改用 TPS6521835。 这是否有机会工作? 查看数据表后、我们得出结论认为配置存储器是非易失性存储器、并且存在引脚和寄存器兼容性、因此 IC 之间的唯一区别(它们是为两个不同的 CPU 量身定制的)是默认电压。 我们是否缺少任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nurgak、

    您将需要将 TPS6521835置于活动状态、以访问 I2C 通信和编程。 只要您可以在不损坏周围组件的情况下执行此操作、您就可以根据需要更改寄存器以匹配 TPS65218D0。

    我建议您查看 TPS6521815数据表的第8.5节、了解编程通常如何适用于这些器件(受密码保护的寄存器)。 TPS6521815的说明也适用于 TPS6521835。 不过、正如我在前面提到的、TPS6521835电源轨已经设置了特定的 VOUT 和加电序列。 您无法在打开设备之前更改这些加电设置。

    TPS6521815有所不同、因为默认情况下不会设置任何电源轨、您可以移至工作状态、而不会有使用错误电压输出或定序的风险。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢、有关 TPS6521815的提示非常有用! TPS6521835的计划是在每个部件进入取放机器之前对其进行外部预编程。 然后、一旦它处于电路中、它应该从新的电压设置开始。 TPS6521815看起来不错、但无法购买、因此没有任何帮助。

    关于 TPS65218D0的默认寄存器值、我还有另一个问题。 数据表中列出了默认电压、但我找不到默认序列发生器设置。 理想情况下、我希望拥有整个寄存器存储器的默认值、以便可以将相关设置复制到 TPS6521835的配置中。 您知道吗?在哪里可以找到有关 TPS65218D0默认寄存器的信息?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nurgak、

    完整的寄存器列表从  TPS65218D0数据表的第5.6.4节开始 、您可以使用 表5.6 跳转至所需的任何寄存器。 检查位描述部分的复位列以找到每个寄存器的默认位值。

    如果您转至 第 5.6.4.21节、 您将找到第一个与序列相关的寄存器 SEQ1。 后续章节应涵盖寄存器 SEQ2至 SEQ7。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的帮助! 我正在订购 BOOSTXL-TPS65218评估套件、用于对 IC 进行编程、我将开始使用它。

    此致。