This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:电池平衡异常

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121144/bq76952evm-abnormal-cell-balance

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

当我测试电池平衡时、我发现一种异常现象。

我使用 BQ76952连接了16节电池、并设置相邻的两节电池需要进行平衡、这两节电池具有类似的电压。

我设置  Cell Balance 间隔:20s然后开始 Cell Balance。  相邻电池不能同时平衡、 因此 我认为"电池1平衡20个电池并停止、然后电池2开始平衡20个电池"是正常的。

但有时我发现  cell1在20秒内保持平衡并停止、然后 cell2在 20秒以上开始平衡、例如40或60秒等等...是正常的吗? 波形如下所示、我将日志和 g.file 附加到附件中。

如果正常、您能解释一下平衡单元格如何为我更改的具体规则吗?

谢谢。

 e2e.ti.com/.../cell.loge2e.ti.com/.../5cell.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我无法分享算法的特定详细信息、但由于您的 Cell Balance Interval 设置为20秒、器件将每隔20秒评估要平衡的电池。 因此、在20世纪20年代末、它决定 CELL2仍需要保持平衡。 电池2电压可能仍比电池1电压高一小部分。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的回复。