This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:稳定性和纹波

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121017/tps562201-stability-and-ripple

器件型号:TPS562201

大家好、

我的客户希望降低轻负载下的纹波、因此将 L 增加到6.8 μ H。

请帮助进行稳定性分析。并建议其他方法来减少轻载条件下的纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的同事 Edwin 明天就会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    6.8 μ F 电感器没问题。 220uF 输出电容太大、建议使用10uF+ 22uF 输出电容。  

    BRS、  

    Edwin。