This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:通道关闭时出现电源短路故障

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120331/tlc6c5712-q1-short-to-supply-fault-when-a-channel-is-turned-off

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好!

在长测试期间(大约12h)、我们在通道上检测到一些禁用通道时发生的电源短路故障。

故障不会持续、一旦读取和清除寄存器、故障就会消失。

我们使用寄存器 WRITE_DIS_PULL_UP 尝试使用和不使用内部上拉电源。

这是正常的吗? 我们是否应该使用一些精确的步骤来停用通道?

感谢您的支持。

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca

    可以让我检查一下 TLC6C5712的布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiquian、您好、

    我将询问我是否可以在此处上传部分布局。

    同时、您会检查什么? 也许我可以回答您的问题

    谢谢、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucca

    我只想说回路中有一些寄生电感器、因此当通道停用时 、VLED 引脚会产生较高的电压、该电压接近 VSENS、并触发故障。 请在 VLED 引脚中添加一个电容以进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiqian、

    我猜您是指 OUTx 引脚、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucca

    是的、正确