This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5862:使用不带内部电源开关的 LP5862

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5862, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121060/lp5862-using-lp5862-without-internal-power-switch

器件型号:LP5862
主题中讨论的其他器件: LP5861

假设我们只想使用 LP5862来驱动多达16个 LED、而不是采用2x 矩阵排列、是否可以 将 LED 阳极直接连接到 VLED 而不是 sw0、从而绕过内部 PMOS?

LP5861产品说明书 "图9-2"中介绍了这种应用。 典型应用2 - LP5861无需内部开关即可驱动六个 RGB LED。" 如果我们可以对 LP5862执行相同的操作、则该器件可能是  LP5861的有效替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulderico、

    是的、LP5862可以是 LP5861的替代产品。  LP5862的 max_scan_num 可设置为1。 该器件将用作 LP5861。