This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:LED 状态故障问题。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121085/lp8866-q1-led-status-fault-issue

器件型号:LP8866-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8866EVM

大家好、

在数据表中、我看到了以下几个字。  

下面是我们的设置、但未再次检测到 LOD。

正常工作中的 LP8866

2.卸下 LED 板

LP8866 LED 状态显示 LED 打开事件

4、清零位

5.检查 LED 状态。 (当时我们没有连接 LED 板)

6. LED 状态未报告故障。

在步骤6中、我们希望我们可以再次看到 LOD、但不会看到 LOD。 您可以帮助我了解可能的原因吗? 谢谢你。


此致、

罗伊

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用 LP8866 EVM 进行了实验、但结果对我来说毫无意义。 您可以帮助提供您对以下结果的评论吗?

    我们运行了 LP8866EVM、运行良好。 (正常)

    2、我们断开了 OUT1连接、LED 状态显示 OUT1已打开。 (正常)

    3.我们按 Clear (清除)按钮(8866 GUI),无法删除 LED 故障状态。 (结果对我来说是可以的、因为 OUT1通道仍然打开)

    4.我们重新插入了 OUT1通道、OUT1通道 LED 未亮起。(结果对我来说是可以的、因为我们没有清除故障。)

    我们尝试使用 GUI 清除错误、但仍然显示 OUT1 LOD。 而 OUT1 LED 未亮起。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    对于 LED 开路故障、您需要再次上电以恢复它。  

    此致、  

    XG