This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331的任何更高电流限制版本?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121082/tps54331-any-higher-current-limit-version-of-tps54331

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS54531

大家好、

 是否有任何电流限制高于 TPS54331的引脚兼容器件?

客户评估  其系统中的 TPS54331、但发现浪涌电流可高达5.65A。 他们一直尝试使用 CSS=22nF、但这无助于将浪涌电流减小至小于3.5A。 这就是他们寻找 TPS54331的更高电流限制版本的原因。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahashi

    TPS54531是一款5A 器件、与 TPS54331引脚相同、具有更高的电流限制。  请告诉我 导致浪涌电流的输出电容器的值吗?

    BR

    Ruby