This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340 RTE16的详细封装信息

Guru**** 2529430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120230/tps55340-q1-detail-package-info-of-tps55340-rte16

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340

大家好、

  您能否帮助发布或提供 TPS55340 WQFN RTE16的封装信息?

  我们提供了有关 PWP14封装的详细信息、但没有 RTE16。

  希望得到您的反馈。

  祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您使用 E2E 论坛。 关于您的查询、在查看数据表后、我找到了这些与 RTE 封装相关的页面以及有关这些页面的信息。 这是你想要的吗?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但此信息并不详细。

    您可以检查  PWP14封装信息、它具有如下所示的详细长度和重量信息。

    我们需要以下 有关 RTE16的信息。

    提前感谢您的所有支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我找到了 TI 的这个封装页面: https://www.ti.com/support-packaging/packaging.html、所有信息都应该在那里。  

    但愿这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    您能否直接向我展示  TPS55340 WQFN RTE16的详细封装信息?

    链接是正常的封装信息。 我的客户无法接受、因为这不是特定的。

    请咨询我们的 WV 团队,获取相应的封装信息。(我认为这是我们的数据表缺少详细封装信息的错误。)

    非常感谢您的所有支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    此处随附的是您要查找的尺寸文件、是的、数据表似乎存在一些问题、我将打开一个 TT 进行更正、感谢您指出这一点。

    此致、

    Haroon

    e2e.ti.com/.../qfnd525b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Haroon、

    这显然解决了我的问题。

    祝你度过美好的一天!