This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:图33、34

Guru**** 2508765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119808/tps62135-figure-33-34

器件型号:TPS62135

大家好、

数据表图33/34指出、Vin=12V/Ta=25C 时的最大可用 Iout 为4A。 但我的客户说、TPS62315EVM 无法输出4A (高达约3.5A)、并且在 Vin=12V、Ta=23C 且 Vout=3.3V 和5V 时实现热关断。  

BU 还确认 EVM 无法输出4A、并按 内部主题中所述实现热关断。

如何收集图33/34的数据?

(使用了其他高电流额定值电感器? 还是有气流?)

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    当我在工作台上以 Vin=12V、Vout=5V、Iout=4A 重新创建此条件时。 在 Ta~25摄氏度下、IC 热关断大约需要5-10分钟。

    不清楚 EVM 的数据是如何测量的、例如在进行测量之前每个工作点保持的时间。  

    但是 、EVM 用户指南中提供的详细信息 表明未进行任何修改(使用的电感器相同)。  

    如果对客户有所帮助、我可以使用更好的电感器来修改 EVM、看看它如何影响性能。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复。

    您可以使用更高额定电感器来修改 EVM 吗?

    它不仅对我的客户、而且对其他客户都很有帮助。

    如果具有更好电感器的 EVM 无法连续输出4A、我认为我们应该为未来客户移除/修改图31~35 ...

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我同意、我将努力更换电感器并在测试后提供更新。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    作为此主题的后续行动、我将了解是否需要修改数据表、因为更好的电感器解决了该问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的跟进。 这应该对未来的客户有所帮助。

    此致、

    Shota Mago