This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:UCC27511DBV 功率耗散

Guru**** 2571295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119500/ucc27511-ucc27511dbv-power-dissipation

器件型号:UCC27511
主题中讨论的其他器件: UCC27424

我是否可以知道 UCC27511DBV 的功耗是多少? 我在数据表中找不到它。

BR、Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!  

    功率耗散会因您使用的组件和工作条件而异、因此我们在数据表中未提供典型值。 但是、我们确实提供了一种计算该值的方法、如下所示。

    如需参考这些公式、请参阅 UCC27511数据表的第10.2.2.8节。

     PDiss = PDC + PSW,其中 PDC 可以忽略不计

    QG =栅极电荷(来自 FET 数据表)

    fsw =开关频率

    ROFF = ROL

    Ron (上拉结构的有效电阻)= 2.7 * ROL

     

    上面显示的公式应该为您提供所需的答案。 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    多纳尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donaldo、

    请参阅以下规格。  您能否共享 UCC27511DBV (SOT-23封装)的功耗? 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC27511未指定与上述器件类似的最大功耗规格。   

    我为 UCC27511提供了一个表格、其中包含相应的热性能信息、可帮助您计算功率耗散。 如果您想参考该表、可在数据表的第8.4节找到该表。

    您可以随时发布有关此问题的任何其他问题。

    谢谢、

    多纳尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donaldo、

    我们需要像 UCC27424那样的特定数据。 请帮助计算该值、并向我们展示数据。 这些数据将与实际的 PD 进行比较、并了解此设计中是否有足够的裕度。  

    BR、Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的回复!

    我们的数据表不提供此信息、因此我无法为您提供 UCC27424数据表中的特定值。

    我可以为您提供一个估计值、但它不是一个官方值、应仅用作估计参考值。 它不会完全精确、因为许多因素都会影响功率耗散。  

     UCC27511在25°C 环境温度下的最大功耗可通过将 器 件的最高建议工作温度 Tj (140°C)减去环境温度 Ta (25°C)并除以数据表中的结至环境热阻 ΘJA (217.8°C/W)来估算。  

      ΘJA =(Tj - Ta)/μ H

    PD = (140°C - 25°C)/(217.8°C/W)

    PD = 528mW

    谢谢、

    Kevin