This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:将 OCP 设置为14A

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515, TPS3514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120942/tps53515-set-ocp-to-14a

器件型号:TPS53515
主题中讨论的其他器件: TPS3514

你(们)好

7.3.6电流感应和过流保护中的说明

它显示"对于 TPS53515器件、建议仅在高达14A 的电流下提供最大过流保护。 "

但在 webench @ 设计中、我只能设置12A。

对于14A,我可以使用什么“Rtip vaule”。

或 TPS3514本身具有14 OCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪米特里

    您可能会将输出电流与电流限制混淆。 由 RTrip 确定的电流限制阈值建议范围为10.1A 至13.0A。使用 Webench 设置的输出电流范围为0A 至12A