This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:充电器电源 MOS 损坏

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119795/bq24800-charger-power-mos-damaged

器件型号:BQ24800

大家好、

在客户的产品流程 中,如果系统有任何 VINT20 MLCC Short。 PQA511易于损坏

在下图中、我们注意到 R3和 C2现在与客户 的原理图不同、这些是根本原因吗?

请帮助解释和修改、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我有几个问题要问您。 对于 VINT20 MLCC 短路、VINT20 MLCC 是对地短路还是对 ACN 短路?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    因为它是裂缝,  但这并不重要。

     他们只是想知道 R3和 C2的功能是什么?

    它们是否可以保留原始值?

    请详细说明。谢谢

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R3和 C2会减慢 Q1和 Q2的"导通时间"和"关断时间"。 在 EVM kΩ 图中、R3为4.7 μ F、C2为47nF。 通常、我建议尽可能复制 EVM 原理图。 我建议为 C2放置更多电容。

    客户的电路是否包含 Ri 和 Ci?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    为什么 Q1和 Q2的导通和关断需要减慢?

    不,我想他们不使用 Ri,Ci。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1和 Q2被减慢以阻止浪涌电流损坏 MOSFET。 R3还会阻止 MOSFET 振荡。 C2就是目的。 C2会降低栅极电压变化的速率。

    RI 和 CI 可在插入适配器时保护芯片免受电压尖峰的影响。 如果客户的应用包括大于15伏的热插拔适配器、我强烈建议包括 Ri 和 Ci。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、

    回到主题、如果输出短路、

    哪个组件与它相关,并可能防止出现这种大的浪涌短路电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RI、CI 和 C2有助于防止大浪涌电流和电压瞬变。

    VINT20 是如何短接的? 我不太理解在发生短路时、如何有从 DC_IN 到系统的电流路径。