This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:PSpice 中的 SS/TR 引脚调光

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121262/tps62130-dimming-with-ss-tr-pin-in-pspice

器件型号:TPS62130

您好!

 TPS62130的 PSPICE 是否支持 SS/TR 引脚调光? 如果是、是否有任何有关如何实现该功能的指导? 我们在使其正常工作方面遇到了一些问题。  

谢谢!

不需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    我刚刚在 PSPICE 上针对 TI 进行了测试、并且能够根据 SS/TR 电阻改变二极管电流。  

    数据表提供了有关使用该器件进行 LED 调光的以下指南。  

    为 R2使用0.1Ω Ω 电阻器、为 R_ss/tr 使用50k 电阻器、我能够通过二极管产生800mA 电流。 当您改变 R_ss/tr 的值时、它会改变 LED 电流。  

    可通过 I_LEed = VFB/R2来计算预期电流。 其中 VFB 在上图中给出。

    如果您仍有问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph