This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:为什么 DESAT 电压为9V?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120957/ucc21750-q1-why-the-desat-voltage-is-9v

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

所有栅极驱动器是否具有相同的去饱和电压?  该电压是否适合 SiC MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jass、

    感谢 您关注 UCC21750Q 器件 DESAT 特性。

    UCC21750系列 DESAT 保护阈值典型值为9.15V。 但是、通过 输入高压二极管、电阻器和齐纳二极管(可选)、可以使用外部组件对其进行调节。  

    请参阅以下 参考资料

    请告诉我们这是否能解答您的问题。