This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:UCC21750灌电流 MOSFET 是否允许30A 电流?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120962/ucc21750qdwevm-025-does-ucc21750-sink-mosfet-allow-30a-current

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750

在此 EVM 中、关断电阻器为0.4欧姆、内部下拉电阻器为0.3欧姆。 在我的测试中、SN6505和变压器提供的 VDD-VEE>22V。 在这种情况下、峰值灌电流可能超过30A、对于10A UCC21750是否危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jass、  

    UCC21750的最大拉电流/灌电流为10A、因此不会达到30A。 您可以在 数据表的这一页上看到计算结果。  

    我们建议使用栅极电阻器来控制导通/关断速度、并帮助降低瞬态噪声。  

    如果这回答了您的问题、请按 绿色按钮告知我。  

    谢谢、  

    Vivian