This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:带 ucc28782评估套件的 USB c PD TES

Guru**** 2522900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120486/tps65987evm-usb-c-pd-tes-with-ucc28782-eval-kit

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件: UCC28782TPS65987D

你好
我通读了有关 TPS65987EVM 故障的帖子、但未看到此测试的解决方案。

我们即将计划并继续购买:PL 建议安全方法。在本测试结束时、我们希望在产品手册中添加一条声明、说明它符合 USB C PD 规范。 这是可能的吗?

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCC28782EVM 文档中、他们提到了 PM110。

    在任何地方都找不到它。

    我们还没有准备好输出1000美元的美元用于除电子负载、可能是 HPIB 之外的任何其他器件的测试。

    一个真正的问题是:当输出降至5V 时,UCC28782电路是否能保持其效率?

    xmfrmr 在输出如此大的变化中的行为是怎样的? UCC28782的哪些特定控制方面可以实现这一目标?

    我们了解 WT6636芯片的作用:但肯定无法控制 UCC28782。

    如果对此作出任何澄清,将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    您指的是什么故障? 您能否链接该主题以及您正在查看的器件型号?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是:

    让我试一下。

    e2e.ti.com/.../3712976

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    TPS65987D 由 USB-IF 进行 PD3.0认证(TID#:1067)。  TPS65987EVM (包含 TPS65987D) 在 PDO 合同和协商方面不应有任何问题。 自该帖子发布以来、我们已更新了 GUI 和 FW 、该解决方案应能解决所出现的许多主要问题。 您是否知道您使用的是哪种 PD 型号(固件)? 我将与我的团队再次确认并在明天通知您。

    此致、

    林德华