This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:LM62460-Q1:仿真问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121062/lm62460-q1-lm62460-q1-simulation-problems

器件型号:LM62460-Q1

早上好、

我已尝试使用电源 LM624606-Q1的 webench 进行仿真、其中包含以下参数:

  • 输入电压:16V-28V;
  • 输出电压:12V;
  • 输出电流6A。

Webench 不允许我进行此仿真、它告诉我"无法创建设计!"

仅当 I SET:输出电压12V、输出电流1A 时、仿真工作正常。

为什么我的6A 有问题? 该器件可在6A 电流下工作。
你能给我一些建议吗?

提前感谢、
迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    根据仿真、您无法仿真您的应用条件的原因似乎是、在28Vin|12Vout|6A|2.2MHz 时、器件的 IC 结温将超过150摄氏度。  

    您可以使用16V - 23V 的输入电压范围进行仿真、并注意到对于23Vin |12Vout |6A|2.2MHz、仿真的 IC Tj 为145.74摄氏度  

    为了提高效率和热性能、我建议降低开关频率以降低 IC 开关损耗。

    此致、
    Jimmy