This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐 Diolog/SLG5NT1757VTR 的替代器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120952/please-help-recommend-alternative-part-of-diolog-slg5nt1757vtr

主题中讨论的其他器件:TPS22811

请帮助推荐 Diolog/SLG5NT1757VTR 的替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    只要 您的输入电压大于2.7V、我们的 TPS22811器件将是一个不错的选择。 该器件的输入电压范围为2.7V 至16V、输入到输出的最大电流为10A。 该器件还具有快速输出放电、低导通电阻(6m Ω)、可调节欠压锁定阈值(UVLO)和负载电流监控功能。  

    此致、  

    Elizabeth