This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-Q1

Guru**** 2554790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121196/lm5170evm-bidir-lm5170-q1

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

是否可以连接外部电压和电流传感器来感测输出电压和电感器电流? 如果是、则配置是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    用户指南中的 EVM 原理图显示 了可通过电压探头访问的所有信号的所有测试点。
    这还包括输出电压。

    EVM 中未实现电感器电流测试点。
    要测量电感器电流、必须手动修改电路板、例如焊接电感器并添加额外的接线、以使串联电流测量成为可能。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas