This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:请问 UCC28730如何测量相位与放大器;增益波形?

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120961/ucc28730-may-i-ask-how-ucc28730-can-measure-the-phase-gain-waveform

器件型号:UCC28730

你(们)好

我是否可以询问 UCC28730如何测量以下相位和增益波形、如何在 SCH 上连接外部仪器?

数据表仅显示如何计算,但客户希望从外部 THx 进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于反馈信号通过 变压器匝数比和辅助绕组感应输出而不连续、并且反馈放大器处于内部、因此无法使用网络分析器测量增益和相位。

    为了检查稳定性、您需要执行大信号线路和负载瞬态、以确保输出稳定。  如果您根据数据表建议选择输出电容器、您的设计应保持稳定。  您仍需要使用大信号负载瞬态来检查它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您的查询。 我们 无法使用此器件或其他类似 PSR 控制器测量传统波特图、因为这些器件或其他类似的 PSR 控制器会进行内部补偿、正如您正确指出的那样。 我很想知道波特图的来源、因为我无法在 UCC28730数据表中找到它。  

    以下应用手册显示了瞬态负载条件下相位裕度的粗略估算。

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢你

    此致、

    Harish