This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP395:LP395Z/LFT1的工作温度

Guru**** 2628295 points

Other Parts Discussed in Thread: LP395

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120332/lp395-operating-temperature-for-lp395z-lft1

器件型号:LP395

我是 Honeywell Aerospace 的组件工程师。  ‘您是否可以共享 TI MPN 的工作温度范围 LP395Z/LFT1’,因为 datasheet.e2e.ti.com/.../8446.Doc1.docx 中未指定该温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、有什么更新吗?

    我们需要有关优先级的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashi:

    对拖延表示歉意。

    LP395/LFT1的额定工作温度范围 为−40°C 至+125°C。

    这两种引线选项均在相同 的可靠性测试下进行了测试。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Elizabeth 提供的详细信息。

    我还想知道 LP395Z/LFT1和 LP395Z/NOPB 之间的区别是什么? 唯一的区别是引线选项吗? 如果是、这两个器件都有哪种引线选项? 由于数据表中未对此进行说明、因此请帮助回答同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashi:  

    是的、OPN 之间的差异是潜在客户选项。  LP395Z/LFT1 是成型引线 、 LP395Z/NOPB 是直引线。  

    此致、  

    Elizabeth