This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:在开路负载条件下无法通电

Guru**** 2588815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119819/tps23881-unable-to-get-power-in-open-load-condition

器件型号:TPS23881

尊敬的 TI 团队:

在开路负载条件下、我是否必须选择任何模式或设置其他寄存器才能获得电源?

我已将00写入0x29寄存器中用于15.4W、在0x12寄存器中写入55以选择手动模式、在0x19中写入0f 以打开不带分类和检测的端口。

当连接了 PD 时、它使用上述寄存器提供良好的功率和电压、但当没有 PD 连接到端口时、它不消耗任何功率或电压。

即使未连接 PD (或未连接负载(开路负载))、也可以消耗功率或提供48V 的 PoE 电压。

谢谢、此致、

Harsha。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    如何测试无负载条件?  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我们将在空载条件下测量端口上的电压。
    我们所需的就是设置所需的寄存器(假设 这些寄存器在0x29寄存器中为00、用于15.4W、在0x12寄存器中为55、用于选择手动模式、在0x19中为0f、用于开启不带分类和检测的端口)、 它应该提供15W 的功率、并且由于没有 PD 来测量功率(开路负载)、因此我们测量的是48V 电压、以指示 PSE 正在成功提供15W 功率。

    谢谢、此致、

    Harsha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    请尽快回复。
    我想我已经在上述解释中回答了您的问题。

    谢谢、此致、

    Harsha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    对延迟回复表示歉意。 可以在开路负载/空载条件下测试 PSE、为了实现这种直流断开连接、需要禁用 PSE。 直流断开可监测高于特定阈值的电流。 如果低于此阈值(断开 PD)、则端口将进入关断状态并禁用端口的电源。

    请告诉我这是否能解决您的问题!

    非常尊重、  

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您能告诉我内部寄存器地址和禁用直流断开所需写入的值吗?

    我在2线对 x 8的配置中使用 PSE、需要15W 的功率。

    谢谢、此致、

    Harsha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    寄存器0x13是直流断开使能寄存器。 写入00将禁用直流断开。  

    非常尊重、

    Brandon Beader