尊敬的 TI 团队:
在开路负载条件下、我是否必须选择任何模式或设置其他寄存器才能获得电源?
我已将00写入0x29寄存器中用于15.4W、在0x12寄存器中写入55以选择手动模式、在0x19中写入0f 以打开不带分类和检测的端口。
当连接了 PD 时、它使用上述寄存器提供良好的功率和电压、但当没有 PD 连接到端口时、它不消耗任何功率或电压。
即使未连接 PD (或未连接负载(开路负载))、也可以消耗功率或提供48V 的 PoE 电压。
谢谢、此致、
Harsha。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
在开路负载条件下、我是否必须选择任何模式或设置其他寄存器才能获得电源?
我已将00写入0x29寄存器中用于15.4W、在0x12寄存器中写入55以选择手动模式、在0x19中写入0f 以打开不带分类和检测的端口。
当连接了 PD 时、它使用上述寄存器提供良好的功率和电压、但当没有 PD 连接到端口时、它不消耗任何功率或电压。
即使未连接 PD (或未连接负载(开路负载))、也可以消耗功率或提供48V 的 PoE 电压。
谢谢、此致、
Harsha。
您好、Brandon、
我们将在空载条件下测量端口上的电压。
我们所需的就是设置所需的寄存器(假设 这些寄存器在0x29寄存器中为00、用于15.4W、在0x12寄存器中为55、用于选择手动模式、在0x19中为0f、用于开启不带分类和检测的端口)、 它应该提供15W 的功率、并且由于没有 PD 来测量功率(开路负载)、因此我们测量的是48V 电压、以指示 PSE 正在成功提供15W 功率。
谢谢、此致、
Harsha。