This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87565-Q1:LP87565-Q1和 LP87334-Q1的输出电压精度

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121192/lp87565-q1-output-voltage-accuracy-for-lp87565-q1-and-lp87334-q1

器件型号:LP87565-Q1

大家好、

您是否可以确认 LP87565+LP87334 (RCAR M3的 OTP)的最小值和最大值?

PMIC

输出

最小值(V)

类型(V)

最大值(V)

步长(mV)

1

LP87565

BUCK0&1

0.82.

5.

2.

Buck2&3

0.96

3.

LP87334

LDO0

1.8

4.

LDO1

2.5.

5.

BUCK0

1.1.

6.

BUCK1

3.3.

输出电压精度为 Vout=1V、最小/最大范围是否适合其他电压设置?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    假设器件在强制 PWM 模式下运行、直流精度如下所示。 如果降压转换器的目标输出电压高于1V、则精度为+-2%、否则为+-20mV。 LDO 也是如此。

    PMIC

    输出

    最小值(V)

    类型(V)

    最大值(V)

    精度

    1

    LP87565

    BUCK0&1

    0.8.

    0.82.

    0.84.

    +-20mV

    2.

    Buck2&3

    0.94

    0.96

    0.98

    +-20mV

    3.

    LP87334

    LDO0

    1.764

    1.8

    1.836.

    +-2%(+-36mV)

    4.

    LDO1

    2.45

    2.5.

    2.55.

    +-2%(+-50mV)

    5.

    BUCK0

    1.078

    1.1.

    1.122.

    +-2%(+-22mV)

    6.

    BUCK1

    3.234

    3.3.

    3.366

    +-2%(+-66mV)

    BR、

    Samuli Piispanen