This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B:用于 Intel Thunderbolt 应用的备选 PD 控制器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120939/tps65983b-tps65983b-alternative-pd-controllers-for-intel-thunderbolt-application

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好!

我目前正在开发 Thunderbolt 应用、我有几个问题:

1) 1)除了 TPS65983B PD 控制器之外、TI 是否有任何其他可支持 Thunderbolt 应用的 PD 控制器替代建议?

2) 2)我注意到 TPS65982类似于 TPS65983B、是否可用于 Thunderbolt 应用?

3) 3) TPS65982和 TPS65983B 之间有何差异?

谢谢、此致、

Yugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugen、您好!

    TPS65983B 是一款 NRND (不推荐在新设计中 采用)器件、任何设计都需要遵循 Intel 参考设计文档编号569174 (在数据表的第一页上注明)。 我建议改用 TPS65988DDK (支持 TG2/3/4和 USB4)、因为它更具最新状态、我们可以为其提供更多支持。 您还可以参阅此比较 pdf、以了解更适合您的 PD 控制的更多参考信息(1旁边处于活动状态的任何 PD 控制器都是 NRND 器件)。

    e2e.ti.com/.../6354.FAQ-Product-Comparison.pdf

    林德华。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    实际上、我们已经拥有基于我们已经在开发的 Intel 参考设计的原型总线供电型 Thunderbolt 3器件(使用 TPS65983B)。 我们计划在下一个设计中更改 PD 控制器。

    但是、目前我们仍需要支持 TPS65983B。 我们遇到 PD 协商问题、我们试图通过购买 EVM 板来解决。 但是、我们发现 TPS65983B EVM 不可用、最接近它的是 TPS65982。

    因此、我想知道 TPS65983B 与 TPS65982之间有何区别。 我们是否可以使用它来验证原型设计的固件配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugen、您好!

    TPS65982不适合替代 TPS65983B。 982仅通过 PD2.0认证、而983B 通过 PD3.0认证(单击 此处 了解 有关 PD 2.0与3.0的更多信息)。 983B 专为 TBT3而构建、而982不支持它。  

    此致、

    林德华