This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBUCKEVM:输入电流纹波

Guru**** 2814445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121061/pmlkbuckevm-input-current-ripple

器件型号:PMLKBUCKEVM

大家好、TI 支持团队。

在实验2中、我想计算降压输入电流纹波。

如何从这两个公式中进行选择? 我不知道如何判断高电容和低电容。

如果将高电容定义为 J12 SH (CIN=4.7//4.7/4.7//4.7)和低电容定义为 J12 OP (CIN=4.7uF)、则这些公式似乎是错误的。

您能否告诉我公式(6)是否正确? 因为我认为、如果 Iout 较高、输入纹波似乎太高、该稳压器可能无法正常工作。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 fsw 高于200kHz、4.7uF 或更高的电容可视为大输入电容。在判断正误之前、您需要知道如何根据输入电压、输出电压和输出电流条件计算输入纹波。