This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:过流行为

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110000/lm25117-overcurrent-behavior

器件型号:LM25117

大家好、

我的客户在遇到过流情况时看到过奇怪的步进电压底限。
您能描述一下为什么会发生这种步进电压下限?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    该步骤的持续时间是多少? 在此期间是否有 SW 波形?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我将从 Takashi 接管此案例。

    添加客户的一些问题:

    13.8Vin 的 OCP 值为8A、与12A 时的25Vin 不同、Vout 均为12V。

    根据 DS 方程9、10、10A 时的电流限制应相同。 您能告诉我是什么导致了这种差异的?

    2.下面是客户提供的波形。 看起来开关频率在阶跃后发生漂移。 这是正常操作吗?

    如果您需要更高的像素进行分析、请告诉我。

    这是客户使用的应用图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请在 andy.chen@ti.com 上以更清晰的格式向我发送波形、 我稍后将检查并更新您的波形。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    除了我发送给您的波形之外、您还能确认下面的问题吗?

    13.8Vin 的 OCP 值为8A、这不同于12A 时的25Vin、而 Vout 均为12V。

    根据 DS 等式9、10、电流限制在10A 时应相同、但 您发送给我的文件电流限制 的结果与输入电压有关。  您能告诉我是什么导致了这种差异的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该控制器使用仿真峰值电流模式、而不是实际峰值电流模式、因此峰值可能会随 Vin 轻微变化。 在我发送给您的计算表中、输入电压为32V 时的峰值限值为13.1A、输入电压为13.8V 时的峰值限值为11.7A。

    外部组件应作为计算结果进行更改。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将关闭此主题并通过电子邮件进行讨论

    B R

    Andy