This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000:某些反常条件下的行为

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117110/lm46000-behavior-under-some-anbormal-conditions

器件型号:LM46000

您好!

 

我的客户正在调查 LM46000在某些异常情况下的行为。

 

1)

当 SYNC 引脚(#6)断开时、会发生什么情况?

 

2)

当 AGND 引脚(#10)断开时、会发生什么情况?

 

3)

当两个 PGND 引脚(#15和#16)均开路时、会发生什么情况?

 

4)

当 PAD (#17)打开时、会发生什么情况?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我向团队核实我们是否有 PIN FMEA 文件,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否已检查 PIN FMEA 文件?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.同步 PIN 打开,IC 将以默认频率切换

    2. AGND 开路,由于基准电压不固定,输出可能异常

    PGND 开路、输出可能异常。

    4.焊盘开路时、散热性能较差、可能会触发 OTP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    客户有疑问。


    >4. 焊盘开路时、热耗散会很差、这可能会导致 OTP 发生故障。

    在本例中、什么是"OTP"?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP 意味着过热保护