请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 主题中讨论的其他器件:BQ25570、
大家好、
您能否提供 BQ25505与 BQ25570比较表?
我的客户正在考虑将这些器件用于能量收集应用(压电式或 PV)。
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Itoh、
我没有比较表。 505和570具有相同的升压充电器级。 505具有用于外部 FET 的多路复用器驱动器、可在 VSTOR (和 BAT 下的可充电电池)输出或主非可充电电池之间切换负载。 570具有一个降压转换器、其输入连接到 VSTOR、可提供第二个电源轨。 两者的最大输入电压为5.0V。 压电式需要一个整流器、以便为升压充电器提供小于5.0V 的直流电压。
此致、
Jeff