This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PSE 和 PD 之间的电源过程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120718/tps23881-power-supply-procedure-between-pse-and-pd

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好!

我的客户使用 TPS23881和 TPS2372来支持802.3bt 标准。

他们认为 PSE 和 PD 之间的电源将通过以下信号启动。 正确吗?

如果您对上述信号如何在 PSE 和 PD 之间交换有详细说明、请分享。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、这称为 PSE 和 PD 之间的握手过程。 PSE 将发送检测信号以启动 PSE 和 PD 之间的事务。 将发送两个信号、并在它们之间测量电流/电压。 这将提供一个电阻值、该值应约为25k 欧姆。 检测完成后、分类开始。 在分类期间、PSE 会确定 PD 请求的功率。 这是通过5个手指分级来完成的、每个手指代表不同的功率级别。 分类完成后、将启动启动和正常运行。  

    有关此过程或 PoE 培训系列的更多信息、请访问以下链接。  

    https://training.ti.com/poe-handshaking

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的回复。

    我的客户还有关于握手过程的其他问题。

    第一个问题中的 VPORT-Alt A 和 VPORT-Alt B 是否意味着上面的替代 A 和替代 B?

    据说、当现场断开第4行连接时、PoE 工作正常。

    当第1至第8行之间的哪一行出现问题时、PoE 是否不工作?

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、您答对了、VPORT-Alt A 和 VPORT-Alt B 分别指备选 A (对1、2和3、6)和备选 B (对4、5和7、8)。  

    是的、根据负载、即使通道断开连接、它仍将运行。 在4线对中有2个通道(Alt A 是一个通道、Alt B 是另一个通道。 如果一个通道中的电流降至直流断开阈值以下、则该通道将断电。 如果是单一特征4类及以下 PD、则一个通道将保持开启状态为负载供电。  

    非常尊重、  

    Brandon Beader