This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:启动的有源保护电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121020/lm5164-q1-active-protection-circuit-for-cranking

器件型号:LM5164-Q1

我们计划将 LM5164-Q1用于我们的全新 汽车设计、建议我们使用有源负载突降电路来提供针对启动的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以检查其他团队是否存在有源负载突降电路、我知道、在 TVS 下使用大容量电容器有助于在发生负载突降时钳制输入瞬态。

    对于12V 电池系统、将电压通常钳制在32V。

    谢谢