This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBUCKEVM:TPS54160

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120985/pmlkbuckevm-tps54160

器件型号:PMLKBUCKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS54160

大家好、TI 支持团队

我的 BUCKEVM 已损坏、并遇到以下问题。

由于未知原因、输出电容 C16被细分、测试电阻大小为2欧姆、而 C17似乎正常(测试电阻极高)。

然后、我们尝试调试并找出此 EVM 的运行情况、因此我们短接 J16、J23、J24、 这意味着我们选择了另一组电容器和相应的补偿参数。 在这种情况下、如果在此 EVM 中仅断开输出电容器 C16、则当 OP J17和 J16、J23、J24短接时、EVM 应正常工作。 但是、我们发现、当电源连接且负载开路时、转换器不会产生恒定电压影响。 实验显示了输出电压下的低频锯齿波、这是一种非常异常的现象。 随着输入电压上升、输出电压波形的频率上升。

在实验中、负载关闭。 当 Vin=3.5V 时、uo_max=3.72V、uo_min=0.64V、fs=5Hz、如图1所示。 当 Vin=6V 时、uo_max=6.3V、uo_min=3.12V、fs=30Hz、如图2所示。 当 Vin=8.5V 时、uo_max=9V、uo_min=5.6V、fs=80Hz、如图3所示。

在测量中、当使用万用表测量 R8的值时、损坏的 EVM 中的值为131欧姆、而在另一个新 EVM 中、该值应接近8K 欧姆(电阻 R8的标称值应为10K)。  因此、我们将电阻 R8关闭 并同时断开电感环路、并测量 TP19到接地的电阻、即134欧姆。 这意味着从芯片的 Vsense 引脚测得的电阻为134欧姆。 从手册芯片手册中可以看出 Vsense 是内部运行的反相输入、 在普通芯片上测量的值应该是一个很大的数字、所以我们考虑芯片是否已损坏、 我想知道如何测试 IC 芯片 TPS54160是否已损坏。

相应的实验波形如下所示、其中 CH1 uo、CH2 Vcomp (TP17)、CH3 Vnode (TP9)。

我想知道 EVM 可能发生了什么故障以及导致此故障的原因、因为根据 EVM 设计、输出电容器不应破裂(在实验中、输入介于3.5V 至30V 之间、 输出电压固定为3.3V、电容器耐受电压为10V)。

此外、我还想尝试修复此 EVM 板并找到相应的错误。 目前已确定 C16已损坏、IC 芯片 TPS54160可能已损坏、C17、内部 MOSFET 和外部稳压器管 均正常(与另一个新 EVM 相比)。  

此外、在我们的实验中、Vin 为3.5-30V、负载为0.15-2A、这在合理范围内。 您能否告诉我们此 EVM 损坏的可能原因、以便我们下次可以注意它以保护我们的 EVM。  

感谢您的支持!

此致。

图1.

图2.

图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    我建议您将电路板带到 SPSP、然后向我们提出您的问题。我现在没有答案、您可以切换芯片并更换电容器以查看发生了什么。  

    谢谢