This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845

Guru**** 2507625 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120700/uc3845-uc3845

器件型号:UC3845

如何修正输出电压的波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要提供有关该应用的更多信息。  从原理图和2-3个"示图"开始就更好了。  此外、波动发生的确切时间是什么时候?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    如何使用 UC3845: 降压、升压、反激式?  输入电压、输出电压和输出电流条件是什么?  "波动"的描述过于模糊。  这可能是由环路补偿不良、变压器饱和、逐脉冲电流限制、不正确的 HV 启动组件等引起的。 如果您不提供原理图、"范围图或发生这种情况时的说明、则无法准确提供分辨率。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adarsh、

    您是否使用过 TI 的 WEBENCH 设计器?  在此处查找在线工具

    在器件型号字段中输入 UC3845。

    输入您的输入电压、输出电压和输出电流要求。

    WEBENCH 工具将为您生成非常好的设计报告。  您可以导出设计报告并打印(至 PDF 文件)。

    将现有原理图与 WEBENCH 生成的原理图进行比较。  这将使您走上解决"波动"的轨道。

    此致、

    Eric