This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:IEC62368-1 CB 报告

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119537/tps25820-iec62368-1-cb-report

器件型号:TPS25820

是否可以获取并与我共享 IEC60950-1的 TPS25820认证主体报告的副本?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、但有一个拼写错误...

    我们希望获取 IEC62368-1的 TPS25820认证正文报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurice、

    我将与您离线共享此文档、请接受朋友的请求并检查您的消息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy-San、


    感谢你的答复。

    我已接受您的朋友请求。


    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程、因为它已脱机解析