This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:BQ28Z610EVM-532可以支持2S 电池组..?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, BQ28Z610, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120732/bq28z610evm-532-bq28z610evm-532-can-support-2s-battery-pack

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ34Z100BQSTUDIO

您好、TI、  

我使用的是具有内置短路保护电路的 UB26650-7.2V-5000mAh 电池组、它有两 个串联 的26650电池  、并且我只有两个电池连接、分别是 PACK+和 PACK-。

电池组、

标称电压- 7.4V  

充电电压- 8.4V

容量- 5000mAh  

BQ28Z610EVM-532可支持  UB26650电池、如果有、指导我们如何连接 BQ28Z610EVM。

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    bq28z610需要在电芯级进行连接。 如果您想连接电池组、您可能需要查看 bq34z100等其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、  
    但在 TI 页面上、有一个很清楚的说明它是支持包、这就是我订购 EVM 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、  

    现在、请支持并指导我们如何将我的电池组连接到  BQ28Z610EVM-532。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    用户指南的第4页显示了要建立的连接。

    www.ti.com/.../sluube3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shirish、  

    您提到我已经建立和测试的连接、在本主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120356/bq28z610evm-532-how-to-configure-battery-pack-of-2s-with-bq28z610 中、您提到要 在 电池组中的电池1和电池2之间创建测试点连接、这是创建的 、但在 BQstudio 电池上、电压 仅显示4V、即1S 电压。

    谢谢、  

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我认为我们难以理解您的问题。

    1. bqStudio 在另一篇文章的屏幕截图中显示6050mV。 您似乎正确连接了

    2.您是否能够在数据存储器中设置设计容量和初始参数? 您使用哪些文档作为参考?