This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:功能检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116959/tps65131-function-check

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: LM5176

你(们)好

请帮助推荐 LT8582的替代产品  

条件如下

电流模式 FB

输出电压 VPOS 15~17V、VNEG1 -13~-11V

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有您提到的 LT 器件的确切替代产品。 具有分离轨输出(+/-输出)和您指定的电压的最接近的 TI 器件是 TPS65131。 可在线获取其数据表。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    如果未使用 LTC、则条件如下:输入电压12V 开关为2电压。

    第一个电压为12V 输入至5V~27V 输出、(FB 将用于调节输出电压)最大输出电流为3A。

    第二电压12V 输入至负电压-1V ~-20V (将使用 FB 调节输出电压)输出电流峰值3A。

    电源 最好是双路输出以上的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很忙于处理其他一些客户支持问题、但将调查您的问题、并在周一(加利福尼亚)之前回复您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    遗憾的是、我在我们的产品系列中看不到满足这些规格的解决方案。 我们产品线中的几乎所有器件都是3-6V 输入器件、但让我将此线程分配给具有更宽输入电压器件的产品线、有人可能会通过可能的解决方案做出响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对于第一个电压、您可以查看 LM5176、

    我没有第二个电压的建议。