This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:tps65987-PM110基准

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120856/tps65987evm-tps65987-pm110-reference

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件:UCC28782

您好:

在 UCC28782EVM 文档中、他们提到了 PM110。

在任何地方都找不到它。

我们还没有准备好输出1000美元的美元用于除电子负载、可能是 HPIB 之外的任何其他器件的测试。

一个真正的问题是:当输出降至5V 时,UCC28782电路是否能保持其效率?

xmfrmr 在输出如此大的变化中的行为是怎样的? UCC28782的哪些特定控制方面可以实现这一目标?

我们了解 WT6636芯片的作用:但肯定无法控制 UCC28782。

如果对此作出任何澄清,将不胜感激

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您似乎已经打开了有关此主题的多个主题帖、并且已将其分配给专家。 请关闭此主题。

    谢谢你

    此致、

    Harish