This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:输出电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118742/lm27761-output-voltage

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件:LM4766

您好的支持团队、

您能否让我确认如何设置 LM4766的输出电压?  我希望在输入电压为5V 的情况下使输出电压尽可能接近-5V。

根据数据表中的公式(5) 、可以通过将 R1设置为155kOhm、将 R2设置为50kOhm 来实现。 (Vout=-1.22 x (155+50)/50=-5.0 [V])()

但是、根据数据表的第8.2.2.2节、"此电路的输出特性可由与电阻串联的理想电压源近似计算。 电压源等于–(VIN)。"   我认为它可以简化为一系列电压源-(Vin)和 Rout。  这表明当 Vin = 5V 时、由于"I x Rout"的压降、Vout 不会变为-5V。 (我还想 知道 RSW、因为它对计算 Rout 至关重要、但不会写入数据表。)

这样、方程式(5)和8.2.2.2中的描述似乎不一致。 请您解释一下吗?  此外、当输入电压为5V 时、LM4766可输出的最小 Vout 值是多少?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    对于 LM27761、电荷泵开关和集成 LDO 的 FET 始终会出现压降。 您需要在设计中为电荷泵输出电阻压降以及 LDO 压降提供一些余量。  这些压降也取决于负载电流。 您可以在数据表的图19中找到电荷泵输出电阻、在图12中找到 LDO 压降。

    当您在设计中考虑了该余量时、公式5适用。 例如、您希望将+5V 转换为-4.5V、并且电荷泵和 LDO 组合压降 为100mV (假设)、那么输入和输出电压的绝对值之间有足够的余量来处理该压降。 在本例中、您可以使用公式5设置-4.5V 输出。 如果您需要-5V 的输出、您仍然可以使用公式5来设置输出电压。 但不会有任何余量、输出将仅达到-4.9V。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢你的答复。

    我知道 、当我们使用公式5设计 LM27661时、需要余量。

    在没有余量的情况下,我还有一个问题。

    您能告诉我 Vout 的下限吗?  如果您能告诉我如何计算、我将不胜感激。  例如、如果输入电压为5V、则可以将 Vout 设置为最小电压?

    我认为、如果我知道电荷泵开关和集成 LDO 的 FET 上的压降表达式、我可以计算出该值。 (我认为 Rout 表达式(1)代表 电荷泵开关上的压降 ,但 我不知道数字,如 RSW)

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    应用中的最大负载电流是多少?

    图19中的 ROUT 已包含 RSW。 您只需在此图中找到与最大负载电流对应的 ROUT。 在图12中、您可以找到与最大负载电流对应的 LDO 压降。 然后、总压降将为 ROUT * IOUT_max + V_dropout。 最小 VOUT 为=-(VIN -  ROUT*IOUT_max - V_dropout)

    一旦您知道最小 VOUT、就可以使用公式5来设置 R1和 R2。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我的客户想知道 Vin 和 Vout 的绝对值在最坏的情况下有多远。
    因此、它是 Rout (max)* Iout (max)+ V_压 降(max)的值。 LM27661本身的性能使输出电流(最大值)为250mA。
    您能否告诉我其他值、即 Rout (最大值)和 V_压 降(最大值)?

    与结果值相比、他们更喜欢在不通过 TI (以保存步骤)的情况下计算公式。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    ROUT 和 V_压 降与 IOUT 相关。 我们没有用于显示此依赖关系的公式。  

    如果您认为 IOUT_max 为250mA、则从图12中可以看出 V_d压 降_max = 64mV。 从图19中可以看出、Rout_max = 2 Ω。

    因此 VOUT =-(VIN - ROUT* IOUT_max - V_dropout)=- 4.436V

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢你的答复。

    我认为从图中获得的 Rout 19 和 V_dropout、从图 12 是典型值。 是否有方法计算 Rout 或 V_dropout 的最大值?  例如、与计算类似、最大值 将被视为典型值的1.1倍。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    遗憾的是 、没有为这些参数定义最大值。  我检查了内部特性数据、该数据是在3.6V VIN 和更低负载电流下完成的。 因此无法定义最大值。

    您可以要求客户增加  额外的安全裕度、如150mV、以处理流程变化。

    此致、

    瓦伦