This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:TPS563209 -正常运行时输出电压略有上升

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117141/tps563209-tps563209---output-voltage-slightly-raising-up-in-normal-operation

器件型号:TPS563209

尊敬的团队:

我们将 TPS563209用于12V 输入至1.2V 输出/3A 应用。 我们测量了启动波形、并发现输出电压在恒定负载电流(3A)中略微上升。

原理图遵循数据表和 EVM 设计。 在轻负载启动期间无法找到该异常波形。

您能否与我们分享您对此波形的评论?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben!

    Edwin 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben!

    您是指短时间上升?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    是的、如图中的红色圆圈所示。 我们可以发现电压在3A 负载电流下略微上升。

    但在空载波形测量中、这是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供要查看的原理图?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    您是否解决了此问题? 您是否仍需要我们的帮助?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们现在可以结束本次讨论。

    谢谢、