This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:用作 LED 驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120247/tps61021a-use-as-led-driver

器件型号:TPS61021A

大家好、

应用手册(SLVA925)的相关信息。

输入电压为1.8V、但实际上是否可以在1.2V 下运行?

条件;

输出电流:300mA

LED 的 VF:2.7V

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、TPS61021A 可在1.2V 输入电压、2.7V 输出电压、0.3A 输出电流条件下运行。

    如果您有更多问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢你的建议。

    此致、

    Kenji