This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:高电压(100V)扩展问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5177, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120525/lm5175-high-voltage-100v-extension-questions

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5177LM5118

尊敬的:

我正在尝试将 LM5175输入/输出电压扩展到100V 电平。

现在 、具有100Duty 支持的外部栅极驱动器、专用12V 输入 VIN、连接至 ISNS (+)(-)的外部高侧电流传感器等电路都可以。

但有关 VISNS 和 VOSNS 的信息不够、

Q1:能否将 VISNS VOSNS 连接到 const 12V (VIN)?

Q2:或者、将 VISNS 连接到 const 12V (VIN)、 通过分压器将 VOSNS 连接到 VOUT (100V)、以确保电压低于最大额定值?

Q3: 是否有其他有关 VISNS 和 VOSNS 的说明、如灌电流和输入阻抗规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weigang、

    VISNS 和 VOSNS 是感应引脚、由于这些引脚未连接到 VIN 和 VOUT、因此省电模式不再工作。 我需要检查其他功能是否不再起作用。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢。

    我不知道它与省电模式相关。  数据表似乎没有提到它。

    我还阅读了最新的 LM5177数据表、没有 VISNS 和 VOSNS 引脚。

    但遗憾的是、LM5177将在23Q1之前进行大规模生产。  

    此致、

    Weigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从 LM5118获得了一些线索。  

    谢谢!

    我将完成该主题。