This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:TPS24751能否实现反向电流阻断?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120717/tps24751-could-the-tps24751-realize-reverse-current-blocking

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件:TPS25947

各位专家、您好!

我的客户希望 始终使用我们的电子保险丝来重新实现反向电流阻断。 我们是否有集成内部 MOSFET 的合适解决方案?

SPC 为 Vin=12V、Iout=12A。

谢谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我们没有单个器件解决方案。 但可以将两个 TPS25947并联、以提供11A 直流电流支持和高达22A 的瞬态电流支持。 您能为应用程序详细信息和 EE 提供帮助吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、

    它们需要通过主板为7个控制板加电。 因此、总电流足够大、同时它们需要实现 常流阻断。

    EE 是 HVDC、SVG 属于 GI。

    另一个问题、我担心两个 TPS25947并联时是否存在不平衡电流问题。  

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    感谢您提供信息。 是启动过程中可能存在较大的不匹配。 为了克服这一问题、我们提出了一些建议、例如:

    1、只能通过将一个器件的 PG/AUXFF 连接到第二个器件的 EN 引脚来启动一个器件。 在稳定状态下、将启用所有器件。

    2.使用 CB 和锁存型号、如 TPS259474L。

    此外、SVG 属于 GI 意味着什么?

    此致

    Kunal Goel