This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:TPS652510RHAR

Guru**** 2813195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120006/tps652510-tps652510rhar

器件型号:TPS652510

美好的一天!!

作为我们项目之一的一部分、我们使用"TPS652510RHAR"降压转换器从12V 转换3个电压5V、3.3V 和9.6V。  

我们的要求是

输入电压:12V

输出1:5V、3A

输出2:9.6V、2A

输出3:3.3V、2A

我要附上我的设计的屏幕截图。 请仔细阅读并提供您宝贵的意见、修改和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的联系。 我将对此进行回顾、并很快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    请看下面我的评论:

    (1)对于输入电容器、请添加0.1uF 电容器以滤除高频噪声。

    (2)还建议您保留与 Cbst 连接的 rBST。

    (3)建议保留可添加高频极点的 croll、以便在需要时衰减高频噪声。

    (4)对于电感器、您可以选择值更小的电感器以节省解决方案尺寸。 下面显示的等式可被用于双重检查:

    (5)建议为 R9使用更大的电阻器值。  为了提高轻负载时的效率、请考虑使用具有更大阻值的电阻器。 如果这些值太高、则转换器更容易受到噪声的影响、并且 FB 输入泄漏电流产生的电压误差也很明显。

    (6)请仔细检查不同输出电压下的输出电容有效值。 并添加1-2 10uF 输出电容器。

    如有任何不清楚的情况、请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    感谢您的回答。

    我有一些疑问。

    1.我没有得到第二点。 RBST 电阻器需要与 Cbst 并联/串联? 我是否可以知道其目的?

    关于第6点。 我使用了以下公式来计算输出电压。 根据数据表中提供的公式、将100mV 视为 VRIPPLE 和 IRIPPLE。 根据该公式、电容值应大于1.5uF、电压为5V。 这就是我选择10uF 的原因。 那么、我是否可以知道它中的校正。 我可以使用2个10uF 电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的更新、很抱歉因为周末晚了回复。

    0Ω 保留一个具有 Cbst 的 Δ t rBST 系列。 RBST 可以控制高侧 MOSFET 的导通速度、从而提高设计灵活性。 这不是一个必须执行的要求。  

    让我澄清一下这一点。 电容器的电压将降低。 如果您使用的是10uF 电容器、则最好在降压后检查其有效值。 通常、对于一个电容器、电压越高、有效电容器越小。 由于您的输出电压高达9.6V、我建议仔细检查有效值。 是的、您可以使用2个10uF 电容器。

    请告诉我任何不清楚的事情。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    你好、  

    感谢您的回答。 我进行了您提到的更改、并附带了相同的更改。 感谢您的反馈。 我根据您的建议更改了9.6V 分压器。 现在的值是75k 和6.8k、而不是41.2k 和3.74k。 这是可以的吗?

    请检查设计并向您提供宝贵的赞扬。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    你好。 感谢您的更新!

    从我的角度添加一条评论。 对于 C34、C36、C38、请使用以下公式来仔细检查 Croll 的值:(数据表第18页)。  通常、该值为数十 pF。

    任何不清楚的信息、请告诉我! 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    感谢各位的赞扬。 我将在该部分进行必要的更改。

    我认为这涵盖了所有内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的。 谢谢!

    BRS

    卢西亚