This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:有关整个黄金学习周期的问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120311/bq27z561-a-question-about-the-whole-golden-learning-cycle

器件型号:BQ27Z561

大家好、

当我进行黄金学习时、我对整个过程有疑问。

在我能找到的几乎所有文件中,整个学习过程都是“放电到空,放松>5h,充电到满,放松>2h,放电到空, Relax >5h"、"Relax >5h"有两次、如下所示。 它显示了整个学习实例从"开始充电"开始、到"更新状态"设置0x06结束。

但是、在此周期中、器件在第一个"Relax >5h"中读取 OCV、此操作位于起始点的前面。 整个周期包含两次"Qmax update"。

但是、我认为我们的黄金学习目标是 Qmax 更新和 Ra 表更新、因此我们可以从一开始"放电为空"到第二个"放电为空"、在 Qmax 更新和 Ra 完全更新后完成、 如下所示。 整个过程仅包含一次"Relax >5h"。

您能给我解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我已经指派了一些人在今天结束之前来看看这个问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    在最初将器件放电为空之前、应发送 IT Enable 命令以立即启用阻抗跟踪算法、然后发送 RESET 命令。 此重置命令将禁用第一个放电放松周期上的电阻和 Qmax 更新。 这对于精确的监测至关重要。 这也是为什么需要放松5小时两次才能获得准确的黄金文件的原因。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的回复! 但我仍有疑问。 从上面可以看出、我知道第一个放电放松周期的功能。 但为什么第二个放电放松时间是必要的? 为什么我们不在器件放电至空的点结束呢? 我认为黄金学习的目标是 Qmax 更新、第一个 Qmax 更新已在充电放松时间内完成。  

    此致、

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    正确的是、目标是获取 Qmax 更新。 理论上、您可以在 CHG/Relax 之后首次进行 Qmax 更新后完成此操作、但没关系。 我们建议使用额外的 DSG/Relax 周期的原因是获得所谓的现场 Qmax 更新、从而提高监测的精度。 最后一个放电周期应在您预期在特定应用中看到的负载上完成、以便此字段 Qmax 更接近您预期在特定用例中看到的负载。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的讲解、现在我已经了解了。