请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 学习完成后、SLUA902指南稍微不清楚需要在其他地方复制什么 Ra 表和 Qmax 值。 它说:"但是、学习完成后、将已学习的表(即 Qmax 和 Ra 值)复制到未学习的表、这样两个表现在将具有相同的值"
我的设备已成功 将"更新状态0"更改为"02"。
该器件本身有六个表:
RA0默认值
RA1默认值
Ra0表 <-这是唯一在学习周期中更新的表
RA1表
RA0x 表
RA1x 表
我应该复制哪组值、并复制到哪里?
同样、 "电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"是我认为唯一更新的 Qmax 变量、我在哪里复制它?
还有 "OCV 表"、"OCVa0表"、"Qmax Cell"值、但似乎没有更新。 这是否需要手动更新?
感谢您的帮助!